我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
西门子LOGO! PLC可以和HMIGXU系列触摸屏以太网通讯吗?
所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU

解决方法:

在HMIGXU 系列(使用Vijeo Designer Basic 软件)里目前没有和西门子LOGO!通讯的驱动

但在HMIGTO 系列(使用Vijeo Designer 软件)里,只在使用Ethernet协议中才有支持的驱动,如下:

注意 LOGO!的mw区只有6个字节,主要用于内存位,vw用于内存字