我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312有没有休眠功能?

问题描述:
ATV312有没有休眠功能?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312有休眠功能,使用PID功能时,在SET菜单里,有一个参数TLS(低速超时)。如果变频器在TLS(以秒为单位)设置的时间到后仍保持低速(LSP),变频器进入休眠状态。如果反馈值低于PID 唤醒阈值(rSL),则变频器会重新起动。

注:低速频率不能为0Hz。