我们今天能为您提供什么帮助?

ATV312报欠压故障的阈值是多少?

问题描述:
ATV312报欠压故障的阈值是多少?

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

ATV312各系列变频器欠压阈值如下:

ATV312***M2:160V;

ATV312***M3:160V;

ATV312***N4:300V;

ATV312***S6:430V;

注:此电压是经过直流母线电压折算得出来的,需要在SUP菜单里查看ULn的值,用万用表测量的进线电压值不能准确反映直流母线上的直流电压。例如:160V(AC)*1.414=226.24V(DC),当直流母线电压低于226.24V时,变频器报欠压故障。