我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器NTID参数的功能?
问题描述:
ATV320变频器NTID参数的功能?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器V2.9IE34以上的固件,在变频器中添加一个NTID参数,可以将ATV320的参考号改为ATV32,在CANopen通讯时,以前ATV32的老程序不用做任何修改,就可以兼容ATV320。

修改该参数的路径是:CONF-FULL-CON-NTID

NTID这个参数在Somove里是没有的,修改这个参数并不是说Somove也会将ATV320识别为ATV32,该参数只对通讯的主站识别从站设备有效。

NTID参数修改后,需要重新送电才能生效;该参数不包含在参数配置中,不能通过参数文件进行上传和下载;恢复出厂设置也不会恢复该参数。