ATV32、ATV320变频器如何用ATV Logic来激活转矩限幅功能?
问题描述:
ATV32、ATV320变频器如何用ATV Logic来激活转矩限幅功能?所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器解决方法:
ATV320的转矩限幅功能既可以用LI来激活,也可以用ATV Logic的虚拟通道来激活.下图是以”高速到达”为例来进行说明.
在IN里面将参数选为”高速达到”,在OUT里面将参数选为”激活AI转矩限幅功能”,那么当运行频率到达高速频率时激活转矩限幅功能.
备注:选参数时需要双击鼠标左键,单击无效,
如图将Q1分配为激活AI转矩限幅功能后,TLA[激活AI转矩限幅功能]自动变为OL01.

是否有帮助?