ATV320如何在变频器内存储参数和调出参数?
问题描述:
ATV320如何在变频器内存储参数和调出参数?所属产品线:
ATV320变频器解决方法:
ATV320 可以在变频器内部存储两套用户配置,在需要的时候可以调出。当设备调试完成后
可以考虑存储一份参数,以备不时之需。
操作如下:
存储参数:先进入[ 出厂设置 ] (FCS-) ,再进入[ 保存设置 ] (SCSI) ,选中[ 保存设置 1] (Str1)或[ 保存设置 2] (Str2)并按住导航按钮2秒钟确认,即可将当前配置保存到变频器内。
调出参数:先进入[ 出厂设置 ] (FCS-) ,再进入[ 设置源选择 ] (FCS1),选中 (设置1) CFG1或 (设置2) CFG2选项,这两项分别对应之前保存的Str1(保存设置1)和Str2(保存设置2),导航按钮 (ENT)确认;在Fry-(参数组列表)中选择ALL(全部);在GFS(回到出厂设置)中选择YES,长按ENT键两秒 此时完成参数打开。即可调出之前存储的配置来代替现有的配置。
是否有帮助?