我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310变频器的LO1输出无法设置成负逻辑是什么原因?
问题描述:
ATV310变频器的LO1输出无法设置成负逻辑是什么原因?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310变频器固件版本在V1.6IE04以下时:

LO1输出功能分配(206.0)为无故障后,LO1的输出类型(206.1)就必须为正逻辑,无法改为负逻辑。

ATV310变频器固件版本在V1.6IE04及以上时:

LO1输出功能分配(206.0)为无故障后,LO1的输出类型(206.1)可以修改成负逻辑。