FA361513
FA361513
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器选件模块适配器VW3A3600尺寸是多少?
问题描述:
ATV320变频器选件模块适配器VW3A3600尺寸是多少?
所属产品线:
ATV320变频器
解决方法:
VW3A3600
宽高深分别是
72x95x41.3(mm)
,详细见下图
。
首次发布日期:
2018/10/25
修订日期:
2024/6/14
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV320变频器
探索更多
范围:
ATV320变频器