我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器能不能通过面板实现多段速功能?

问题描述:
ATV61,ATV71能不能通过面板实现多段速?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV61/ATV71可以通过中文面板VW3A1101实现多段速。具体设置如下:在1.6命令菜单里,将给定1通道设置为图形终端,组合模式设置为组合通道,F1键分配(或F2-F4键)设置为预设速度预置速度2,F2键分配(或F1-F4键,除了F2键)设置为预设速度预置速度3。

注:(1)当且仅当给定1通道设置为图形终端,组合模式设置为组合通道时,F1-F4键才能被设置为预置速度。

(2)中文面板设置多段速,只能实现2个段速:预置速度2和预置速度3。预置速度2和预置速度3默认的是10HZ和15HZ,如果需要修改此值,需要在1.7应用功能,预设速度里的2个预设速度和4个预设速度分配为端子或通讯,再修改预设速度2和预设速度3的值。