FA361595
FA361595
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV212变频器如何切换“PID闭环控制”与“开环控制”?
问题描述:
ATV212变频器如何切换“PID闭环控制”与“开环控制”?
所属产品线:
ATV212变频器
解决方法:
可将一个逻辑输入端子的功能定义为“14”,即可利用该端子进行切换。
首次发布日期:
2018/10/25
修订日期:
2020/7/8
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV212
探索更多
范围:
ATV212