我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器里拨码开关分别有什么作用?

问题描述:
ATV212变频器里拨码开关分别有什么作用?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212变频器拨码开关:

SW100:VIA模拟量输入电压和电流选择,VIB模拟量输入电压和PTC输入选择。

SW101:FM端子模拟量输出电压电流选择。

SW102:输入端子逻辑类型选择,可选择源型输入或漏型输入。

SW103:通讯终端电阻选择,设置为TERM时,在A,B端子之间连接内部120Ω端接电阻器