ATV212变频器0-10V模拟量调速和通讯调速切换如何设置?
问题描述:
变频器本地用端子启停和调速,远程为端子启停和通讯调速,使用RES端子切换。所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
如果不清楚如何进入菜单和接线,请点击下面链接查看:
ATV212变频器如何进入菜单:菜单介绍
变频器接线图点右侧查看:接线图
功能描述:本地为0-10V模拟量调频,端子启动;远程为通讯调频,端子启动;使用RES端子切换。端子切换有效前提:面板上Loc/Rem指示灯不亮。
需要设置五个参数,设置步骤如下:
①频率模式FNOD设置为1;②命令模式CNOD设置为0;③RES功能F113设置38;④自动/手动速度给定F200设置0;⑤远程速度给定2 F207设置4。

参数设置是否正确请按下面步骤检测:
将拨码SW100中VIA拨码拨到U电压档。
本地模式:变频器上电后,P24端子只和F端子接通,变频器启动,通过VIA和CC端子接受0-10V调速。
远程模式:将P24与F端子、RES端子都接通,变频器启动,通过通讯调速。
是否有帮助?