ATV212变频器能不能查看自己修改了哪些参数?
问题描述:
ATV212变频器能不能查看自己修改了哪些参数?所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
在编程模式下,进入GrU菜单,就可以看到自己修改过的参数,这些参数是指出厂设置参数(默认值)发生过改变的参数;
进入GrU菜单之后(显示U---),按上键(闪一下U--F)是向前查找,显示的是最先修改的参数;按下键(闪一下U--r)是反向查找,显示的是最后修改的参数,显示完所有参数之后回到GrU菜单。
在显示参数值时可以按ENT键进入参数看该参数具体被设置为了多少,也可以同时对该值进行更改。
是否有帮助?