我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么INS40-160的正面尺寸图中有L1和L2两个尺寸参数?
所属产品线:
Compact INS/INV

解决方法:

INS40-160的正面宽度尺寸应参考L2,INS40-160中L1尺寸是对应的端子护套的宽度,因为INS40-160的接线端子在L1范围内;而L2-L1这部分是用来安装其辅助触点的,如图所示: