我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
INFD250-800新产品可以安装几个辅助触点?
问题描述:
INFD250-800新产品可以安装几个辅助触点?

所属产品线:
Fupact INFD

解决方法:

INFD250最多可以安装4个辅助触点(NO或NC),INFD400-800最多可以安装8个辅助触点(NO或NC),不过不同位置可实现的功能不同,具体可参见第二张图的蓝色表格部分。

注:49089(1NO+1NC)已停产,可以用49609(1NO)或49610(1NC)替代。

注:我们说的最多可安装的“辅助触点”包含上图两类触点:Auxiliary contacts &“Test indication”  auxiliary contacts 。

另,国外产品还可以安装在产品侧面,即下图中的a位置,但是需要加装附件(LV480565)才可。国内没有该附件,所以只能安装在b位置。

需要注意的是,一个b位置可以装1-2个触点。见下图英文标注:(b)1to2 contacts。