我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德塑壳断路器和框架断路器分别有哪些安装类型,插入式抽出式或者抽屉式相对于固定式有何优势 ?

问题描述:
施耐德塑壳断路器和框架断路器分别有哪些安装类型,插入式抽出式或者抽屉式相对于固定式有何优势 ?

所属产品线:
塑壳断路器

解决方法:

塑壳断路器中,有固定式,插入式,抽出式三种。

1,插入式在固定式基础上增加了插入式套件,抽出式在插入式基础上增加了抽出式侧板。
插入式断路器插入式套件的增加使得断路器主接线是在插入式底座上面接线,需要将断路器本体拿下检测或者更换的时候,无需移动更改主接线电缆或者母排。
抽出式断路器在插入式的基础上还增加了侧板,原来插入式本体要拿出得拔出,现在只需用手柄摇出即可。而且抽出式还有退出位置,就已经满足了绝缘距离的要求,保证绝缘,不用完全拿出断路器。
2,固定式断路器的二次接线是从前面盖上的敲落孔出线。
而插入式断路器可以加自动九线连接器,这个连接器分为插头(与断路器相连),插座(安装在插入式底座上),这样一旦断路器从底座上拔出,二次接线也会断开,而不用更改变动接线。
而抽出式断路器可以除了可以加自动手动连接器,还可以加手动九线连接器,当断路器处于抽出位置的时候,可以保证二次回路任然处于连接状态。

框架断路器中,有固定式和抽屉式两种。
固定式断路器依然是固定式本体,抽屉式断路器增加抽架。
同样抽架的增加使得主接线是在抽架上面接线,本体拿出时不用更改主接线的母排。