我们今天能为您提供什么帮助?

MCCB塑壳断路器延伸旋转手柄,不断电开柜门的方法有哪些分类?

问题描述:
MCCB塑壳断路器延伸旋转手柄,不断电开柜门的方法有哪些分类?

所属产品线:
塑壳断路器

解决方法:

第一种方式:手柄旋转半径旁有一颗螺钉,用螺丝刀顺时针松动一下即可。适用断路器型号:EZD100-250,NSC60-250,CVS100E。

类似下图的操作方式:

第二种方式:手柄下方有一个很小的槽,用一个曲别针顶住里面的机构,即可打开柜门。适用型号:NSX100-630,CVS100-630(CVS100E除外),EZD400-630,NSC400-630

类似下图的操作方式: