我们今天能为您提供什么帮助?

LTMR 温度测量功能如何设置?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

温度传感器功能显示的是电阻温度传感器测量的电阻值(欧姆),可以使用4种不同的温度传感器 PTC二进制、PT100PTC模拟、NTC模拟。具有以下特性参数

特性

PT100 温度传感器

其它温度传感器

单位

°C °F

Ω

精度

+/- 2 %

+/– 2 %

分辨率

1 °C 1 °F

0.1 Ω

刷新间隔

500 毫秒

500 ms

具体默认设置参数如下

PT100温度是通过公式:T = 2.6042 * R - 260.42得出,其中 R = 电阻 (Ω)

3 线 PT100 传感器连接至 LTM R 控制器,不布置 3 线 PT100 传感器的补偿引线

NTC模拟

电机温度传感器警告信号 (测得的电阻低于可配置的警告阈值)。

电机温度传感器故障信号 (测得的电阻低于单独设定的故障阈值)。

故障或警告状态会持续下去,直至所测得的电阻超过故障或警告阈值的 105 %