我们今天能为您提供什么帮助?

TESYS T控制器能在SoMove软件中设置日期和时间麽?

问题描述:
TESYS T控制器能在SoMove软件中设置日期和时间麽?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

是的,可以在SoMove软件中设置日期和时间,具体操作步骤如下:首先LTMR控制器与SoMove软件要通信连接上;在SoMove软件中点击Device(设备) - Maintenance(维护) - Set Device Date Time(设置日期和时间请见下图);日期和时间将会从电脑上自动更新(控制器日期和时间和电脑上日期和时间同步);需要注意的是如果LTMR控制器电源断电超过30分钟,电源断电后LTMR控制器内部时钟将会自动复位。