我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610如何实现三种给定方式的切换?

问题描述:
ATV610如何实现三种给定方式的切换?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610有参考频率通道FR1和FR2可以设置两种给定方式,分配端子使其在FR1和FR2之间切换,第三种方式可以给强制本地分配功能分配一个端子,再给“强制本地频率”分配相应的频率来源即可实现3种给定方式的切换,但是使用强制本地通道时,命令通道会被绑定到给定来源,且强制本地不能设置为通讯。