ATV340数字量输入信号如何接线?
问题描述:
ATV340数字量输入信号如何接线?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340数字量接线按变频器功率分两种情况:
1、 ATV340U07N4*…ATV340D22N4*,22KW及以下的变频器,无论是漏型还是源型接法,都使用DISUP作为公共端,通过拨码开关的位置来选择源型还是漏型,如下图:

下图为连接外部无源端子的接线示意图(拨码位置按照需要选择):

下图为源型接法连接至PLC,使用外部电源的接线示意图:

下图为漏型接法连接至PLC,使用外部电源的接线示意图:

下图为漏型接法连接至PLC,使用内部电源的接线示意图:

2、ATV340D30N4E…ATV340D75N4E,22KW以上的变频器,源型接法时,公共端子是24V端子;漏型接法时,公共端子是0V端子。同样也是通过上述的拨码开关的位置来选择源型还是漏型,下图为源型接法,使用内部电源的接线示意图:

下图为源型接法,使用外部电源的接线示意图:

下图为漏型接法,使用内部电源的接线示意图:

下图为漏型接法,使用外部电源的接线示意图:

是否有帮助?