我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器R1继电器设置为过程过载,应用过载阈值设置为70%,为何启动时,电机电流达到额定电流R1也无输出?

问题描述:
ATV310变频器R1继电器设置为过程过载,应用过载阈值设置为70%,为何启动时,电机电流达到额定电流R1也无输出?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

过载检测仅在系统处于稳定运行状态时(达到速度给定)才有效。在电机启动时,输出频率并未达到给定频率,过载检测不启用,所以R1无输出。