ATV212接线图有一个PLC端子,其作用是什么?
问题描述:
ATV212接线图有一个PLC端子,其作用是什么?所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
PLC端子的作用:当ATV212使用PLC的晶体管输出时做为逻辑输入时,需要使用PLC端子。
使用时将拨码SW102拨到PLC位置,根据PLC输出类型有2种接线方式:
1.PLC输出为PNP型时,PLC端子接变频器CC(GND),接线如下:

2.PLC输出为NPN型时,PLC端子接外部24V,接线如下:

是否有帮助?


PLC端子的作用:当ATV212使用PLC的晶体管输出时做为逻辑输入时,需要使用PLC端子。
使用时将拨码SW102拨到PLC位置,根据PLC输出类型有2种接线方式:
1.PLC输出为PNP型时,PLC端子接变频器CC(GND),接线如下:

2.PLC输出为NPN型时,PLC端子接外部24V,接线如下:

是否有帮助?