我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV310变频器逻辑输入不够用时,如何扩展一路?
问题描述:
ATV310变频器把模拟量输入AI1当做逻辑输入使用(LIU端子在哪里)

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

如果ATV310变频器逻辑输入不够用,且模拟输入AI1未使用时,可将模拟量输入AI1当作逻辑输入使用,将参数204.0(AI1类型)设置为LIU(逻辑输入)。AI1当作逻辑输入时,仅支持正逻辑(源型)。当变频器的逻辑输入为负逻辑(漏型)时,AI1不支持作为LIU虚拟逻辑输入。

AI1当做逻辑输入的接线图如下:

注意:请勿将+24V直接连接至AI1,必须串接15kΩ电阻。AI1当作逻辑输入使用时,不能和PLC输入相连,与PLC电平不兼容。