我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XVU灯柱选型时如何考虑电压参数?
问题描述:
XVU灯柱选型时如何考虑电压参数?

所属产品线:
Harmony XVU

解决方法:

发光单元和蜂鸣器只有24V一种电压,灯座有110~240VAC和24VAC/DC两种电压可选。灯座供给发光单元和蜂鸣器的电压均为24V。因此,选型时只需考虑本体底座(灯座)的供电电压,发光单元和蜂鸣器均能与之匹配。