我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XVU系列信号灯柱共有哪几种安装方式?各需要什么样的附件?
问题描述:
XVU系列信号灯柱共有哪几种安装方式?各需要什么样的附件?

所属产品线:
Harmony XVU

解决方法:

共有五种安装方式,相应附件如下:
1、直接安装。底座型号:XVUZ01(黑色),XVUZ01Q(银白色),XVUZ03(黑色),XVUZ04(黑色)

2、可折叠直接安装。可折叠模块XVUZ06(黑色)配套直接安装底座(XVUZ01等)
3、支撑杆底座安装。底座型号:XVUZ02(黑色),XVUZ02Q(银白色),XVUZ400,XVUZ800
4、带L支架支撑杆底座安装。底座型号:XVUZ100T,XVUZ250T,XVUZ400T

5、可伸缩杆底座安装。伸缩范围209.7mm~384.7mm,仅能安装在直流本体单元上。底座型号为:XVUZ05(黑色)