我们今天能为您提供什么帮助?

ZBRT1和ZBRT2有什么区别?如何通过无线按钮来实现电机点动功能?

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

ZBRT1:按下按钮时,发送一个脉冲信号。

ZBRT2:按下按钮时发出一个脉冲,释放按钮时发出第二个脉冲。

通过比较按钮的输出信号特性,可选用ZBRT2配合双稳态接收器来实现控制电机点动功能。

如下图所示:当按下按钮发出脉冲,接收器接受到信号后保持输出,当按钮释放发送第二个脉冲,接收器停止输出。