我们今天能为您提供什么帮助?

无线按钮XB5RFB01能通过外部电路实现按一下灯亮,在按一下灯灭的功能吗?

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

XB5RFB01的接收器是不可编程的,只能工作在单稳态模式下。使用单稳态按钮,在按钮(发射器)按下去的时候,接收器会产生一个宽度一定的脉冲继电器输出,因此实现上述功能的话需要做自保持电路。还需要第二个无线按钮的接收器NC点串联在该自保持回路中,做关闭控制。

如果选择了可编程的接收器,则使用一个发射器时接收器改成双稳态模式,或者使用两个发射器时接收器改成起动/停止模式都可以实现这个功能。