我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XB5R系列无线按钮接收器能配对多少个无线按钮发射器?
问题描述:
XB5R系列无线按钮接收器能配对多少个无线按钮发射器?

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

XB5R系列无线按钮可以实现一个发射器配合多个接收器,接收器数量不受限制。

但是不同接收器可以匹配的发射器数量是不同的,详细数据如下:

  • Harmony Hub ( 通讯型 )ZBRN1和ZBRN2无线接收器最对可以跟60个无线按钮发射器配对。
  • 非通讯型可编程接收器ZBRRC和ZBRRA最多可以跟32个无线按钮发射器配对。
  • XB5RFB01、XB4RFB01、XB5RMB03这3个型号是即用型组件(包含无线按钮和接收器),它们的发射器与接收器出厂时已完成配对,无法自行修改配对。