我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XVU系列多色发光单元型号XVUC29共有多少种颜色?有几种发光方式?如何实现?
所属产品线:
Harmony XVU

解决方法:

型号XVUC29共有红、绿、橙、蓝、白、黄六种颜色,有恒定光、闪光、爆闪光、旋转光四种发光方式,可以通过调节发光单元上的旋钮来实现,具体如下图所示,

其中,旋钮“SW A”用来选择颜色,档位0/6/7/8为红色,档位1/9为绿色,档位2为蓝色,档位3为黄色,档位4为橙色,档位5为白色;旋钮“SW B”用来选择发光方式,档位0/6/7/8为恒定光,档位1为闪光,档位9为慢速闪光,档位2为慢速爆闪光,档位3为快速爆闪光,档位4为慢速旋转光,档位5为快速旋转光。