我们今天能为您提供什么帮助?

XVSV系列可编辑语音报警设置时需要哪些工具?

问题描述:
XVSV系列可编辑语音报警设置时需要哪些工具?

所属产品线:
Harmony XVS

解决方法:

XVSV系列可编辑语音报警设置时需要以下工具:一个XVSV系列可编辑语音报警样品;一个输出直流24V的开关电源或110-230V交流的电源;一个4GB的SD存储卡(推荐金士顿,松下,东芝,SanDisk和索尼品牌);一台笔记本电脑(X86或者X64)带WinXP或者 Win7或者 Win10的操作系统,另外笔记本上要安装从施耐德官网下载Playlist builder software的编辑软件