我们今天能为您提供什么帮助?

ZSI区域选择性联锁系统中如果出现通信信号失效情况,可能是由哪些原因导致的?

问题描述:
ZSI区域选择性联锁系统中如果出现通信信号失效情况,可能是由哪些原因导致的?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

在区域选择性联锁系统中,上下级之间的通信信号出现失效的情况可能的原因如下:

1 通信信号线路长度超过300米,此时可以通过放置ZSI接口模块来提升通信信号的电压。

2 单个设备向太多超过15台设备发送信号,此时也可以通过放置ZSI接口模块来扩展设备。

3 不同的电子跳闸系统之间具有不同的信号电压。