我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器Micrologic X移动电源是否包含移动电源连接到Micrologic X控制单元的电源线?
问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X移动电源是否包含移动电源连接到Micrologic X控制单元的电源线?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

Micrologic X移动电源(LV850055SP)标配不包含移动电源连接到Micrologic X控制单元的电源线。Micrologic X控制单元提供的是Mini USB接口,用于Micrologic X控制单元的电源线需单独订购(LV850067SP)。