问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic 5.0X短路瞬时保护动作时间标准与快速如何选择?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
对于Mic5.0X脱扣单元,Ii动作时间动作模式可以选择标准或快速,
标准动作时间:用于需要选择性的场合,安装于下级的COMPACT NSX断路器可确保完全选择性。
快速动作时间:用于不需要选择性但需限制对设备热冲击场合。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
对于Mic5.0X脱扣单元,Ii动作时间动作模式可以选择标准或快速,
标准动作时间:用于需要选择性的场合,安装于下级的COMPACT NSX断路器可确保完全选择性。
快速动作时间:用于不需要选择性但需限制对设备热冲击场合。
是否有帮助?