我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器Micrologic X型控制单元和手机有几种通信方式?

问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X型控制单元和手机有几种通信方式?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

Micrologic X控制单元与手机通信有3种方式:

1,通过NFC连接手机通信 ;

2,通过蓝牙连接手机通信;

3,通过OTG/USB数据线连接手机通信。