我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器MicroLogic X型控制单元故障指示灯在断路器脱扣后亮多久?

问题描述:
MTZ空气断路器MicroLogic X型控制单元故障指示灯在断路器脱扣后亮多久?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ MicroLogic X型控制单元未供电情况下,故障指示灯在脱扣之后可持续点亮4个小时;4个小时后故障还未复位,可以通过点击指示灯右侧的黑色测试/复位按钮(Test/Reset),使脱扣指示灯恢复工作。