我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器短路瞬时的最大分断时间是多少?

问题描述:
MTZ空气断路器短路瞬时的最大分断时间是多少?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

1,MTZ Mic2.0B/X最大分断时间是80ms;

2,MTZ Mic5.0B/6.0B最大分断时间是50ms;

3,MTZ Mic5.0X/6.0X/7.0X最大分断时间可整定:标准模式50ms,快速模式30ms。

其中,标准时间模式用于需要选型性的场合,快速模式用于不需要选择性但需要限制设备热冲击的场合