我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ系列空气断路器是否标配有ULP接口,如何选型?

问题描述:
MTZ系列空气断路器是否标配有ULP接口,如何选型?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

搭配MIC X的抽屉式MTZ2/MTZ3标配有ULP接口,而搭配MIC X的固定式MTZ1/MTZ2/MTZ3和抽屉式MTZ1不标配ULP接口,客户可前期下单选配或根据现场需求单独订购,具体型号可见下表,

安装方式

断路器类型

选件订货号

ULP接口

接线

固定式

MTZ1

LV850063SP

不需要

MTZ2

LV850061SP

MTZ3

抽屉式

MTZ1

LV850064SP

MTZ2

标配

标配

MTZ3

注意:订货号LV850064SP已经包含接线。