我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器Micrologic 6.0X 如何实现接地故障只报警不跳闸?

问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic 6.0X 如何实现接地故障只报警不跳闸?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ Mic6.0X安装ANSI 51N/51G接地故障报警数字模块,关闭6.0X标配的接地故障保护功能,将接地故障报警打开,可以实现接地故障只报警不跳闸功能。
若还需要输出接地故障报警信号,还需要订购M2C和外部供电模块。将接地故障报警关联到M2C输出,就可以通过M2C输出接地故障报警信号。