我们今天能为您提供什么帮助?

Micrologic X控制单元液晶屏有几种点亮方式?

问题描述:
Micrologic X控制单元液晶屏有几种点亮方式?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

Micrologic X型控制单元液晶屏点亮的五种方式:

1,通过VPS模块供电(上进线时断路器合闸才有效),应用场合的电压<600Vac;当应用场合电压大于690Vac时,需要另外配置PTE和变压器为VPS供电

2,内置电流互感器感应的电压供电(断路器必须合闸才有效),负载电流必须满足≥20%In

3,外部24VDC电源模块供电

4,手机,电脑设备通过OTG/USB数据线供电

5,外部便携式电池连接到USB接口供电