我们今天能为您提供什么帮助?

K1/K2凸轮开关,如何定制并理解弹簧返回功能?

问题描述:
K1/K2凸轮开关,如何定制并理解弹簧返回功能?

所属产品线:
国产K1, K2凸轮开关

解决方法:

定制弹簧返回功能时,只能在最后一位置自动返回30°或者45°时结束,返回到的角度为0度,90度,180度,270度任意一种。并且弹簧返回位下面最多能同时接通3个触点。

备注:产品能否定制,最终以工厂生产为准。