施耐德低压电流互感器内径有什么区别?
所属产品线:
CT解决方法:
施耐德低压电流互感器的内径可以从订货号上体现,如:METSECT5CCXXX中的'CC'就表示内径是圆形。所有的互感器内径有4种类型:
1.Type C:适用于电缆安装,CC表示内径是圆形,内径形状如图:

2.Type M:适用于电缆或母排混合型安装,内径形状如图:

3.Type D:适用于母排水平或垂直安装,有DA.DB.DC.DD.DE.DH,内径尺寸不一样,如图

4.Type V:适用于垂直母排安装,内径形状如图:

是否有帮助?