我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX如何设定接地故障值及关闭接地故障功能?
问题描述:
NSX如何设定接地故障值及关闭接地故障功能?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

可设定Ig设定值:

1,在Micrologic脱扣单元进线Ig旋钮设定,然后在按键上进行微调。

2,使用RSU软件通信选项,通过Micrologic脱扣单元进线Ig旋钮设定,然后通过RSU软件微断。

可通过以下方式设定tg延时时间:

1,在Micrologic脱扣单元按键上设定。

2,使用RSU软件通信选件设定。

tg延时时间设定值包括脱扣特性I2t反时限/定时限。

只需将Ig旋钮设定为“OFF”位置即可关闭接地故障保护。