我们今天能为您提供什么帮助?

NSX接线安装位置有要求么?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX接线的安装位置和客户要实现的通信方案有关系。如果配合BSCM模块实现遥信的功能NSX接线只能安装在SD触点的位置上,如果安装在OF位置上当合闸时会出现BSCM错误(因为断路器是合闸状态但NSX接线采集到了SD的状态)。如果不需要做遥信单独使用NSX接线时根据用户手册需要安装在OF触点的位置上,在实际的使用上如果没有安装BSCM,NSX接线背后的触点不起作用对安装位置没有具体要求,可以根据现场情况自己选择安装的位置。