我们今天能为您提供什么帮助?

Citect V7.5如何在报警列表中预置查询条件“按报警分类号”查询报警信息?

问题描述:
Citect V7.5如何在报警列表中预置查询条件“按报警分类号”查询报警信息?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect V7.5 在Tab_Style_Include包含工程中使用“HD1080”“alarm”模板建立的画面报警列表中预置查询条件“按报警分类号”查询报警信息需要用到AlarmSetInfo函数,具体使用如下:

AlarmSetInfo(-1, 8, 0);
AlarmSetInfo(-1, 2, 1);

在“进入页面时”“页面显示时”“当页面显示时”等状态条件下添加此函数即可!