我们今天能为您提供什么帮助?

Citect中设备的作用是什么?

问题描述:
Citect中设备的作用是什么?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

设备的用途很多,例如,可以向打印机输出报表,或向数据库写入数据。

用户可以使用设备将数据写入:

• RTF文件

• ASCII文件

• dBASE数据库

• SQL数据库(通过ODBC驱动程序)

• 打印机(联接在Citect计算机或网络上)

也可以使用设备(和Cicode函数)读出数据:

• ASCII文件

• dBASE数据库

• SQL数据库

用户可以组态许多个设备,然而,一个设备就是一个公用的资源。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: