我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect 的做操作员记录(操作日志)怎么实现?
问题描述:
Citect 的做操作员记录(操作日志)怎么实现?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

1,建立用户,工程编辑器――系统菜单――用户(7.2软件先建立角色)

2,在系统菜单中建立设备

3,在按钮中输入记录信息

4,并且在按钮中链接此设备

运行工程以后,点击页面上此按钮就可以在data文件夹中的operlog.txt文件中看到操作员的记录了。

5,如果想记录用户登陆和登出,那就需要看用户的扩展菜单F2中的设置,见图1
同样OperLog是自定义的cicode函数,可以参看example.CI文件中的脚本,拷贝到自己的工程中

FUNCTION
OperLog(STRING sString);
INT hOper_Log;
STRING sData;

sData = StrPad(Date(2)," ",10) + StrPad(Time(1)," ",12)+ sString;
hOper_Log = DevOpen("Oper_Log", 0);
DevWriteLn(hOper_Log, sData);
END