我们今天能为您提供什么帮助?

用户安全性的区域和权限以及怎样使用?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

给工程规划安全性时,可以用Areas或Privileges或着两者结合

Areas – 限制一个操作员能够看到什么;

Privileges – 限制一个操作员能做什么;

权限可以是全局的或每个区域分别定义,如果你不使用区域就使用全局权限。

下面一个例子可以说明其具体应用方法

aa用户:权限是1,可以查看页面1;

bb用户:权限是1,可以查看页面2,配置如下

1,区域的设置

页面1画面属性--General――Area选择可视区域1
页面2画面属性--General――Area选择可视区域2

2,用户的设置