我们今天能为您提供什么帮助?

Citect 工程编辑器窗口的系统菜单中的键盘序列(Keyboard Keys)和键盘命令(Keyboard Commands)有什么作用?

问题描述:
Citect 工程编辑器窗口的系统菜单中的键盘序列(Keyboard Keys)和键盘命令(Keyboard Commands)有什么作用?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

键盘序列的作用是可以将电脑键盘上的任意按钮命名

键盘命令的作用是可以给你的键盘序列配置一个动作

比如使用电脑键盘的ESC键执行退出Citect的动作的设置如下图: