我们今天能为您提供什么帮助?

Citect工具条中的f(x) (cicode 对象)的作用是什么?

问题描述:
Citect工具条中的f(x) (cicode 对象)的作用是什么?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

F(X)对象中的命令Command可以写入254个字符,此Command中可以写入Cicode function,也可以写入客户自定义的Cicode脚本。当放置此f(x)的页面显示时,Command中的命令将会周期的执行